{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the units when reading LCR or motor current over Ethernet on the ATV340 Drive?

Issue:

LCR address 3204 motor current units or values for the ATV340 Drives.

Product Line:

ATV340 Drives.

Environment:

All

Cause:

Motor amps are reading to high over Ethernet or address 3204 LCr.

Resolution:

The unit of LCR are

From ATV340 0.75kw to ATV340 15kw, the unit is 0.01A.

From ATV340 18.5kw to ATV340 75kw, the unit is 0.1A .

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군