{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Where can you find the ILF fault code number for the ATV320 Drive with an VW3A3616 Ethernet option card?

Issue:

Where can you find the ILF fault code number for the ATV320 Drive with an VW3A3616 Ethernet option card?

Product Line:

ATV320+VW3A3616 Option card

Environment:

All

Cause:

Need to ID which subcode is showing for the ILF fault.

Resolution:

Using the VW3A1101 HMI or the VW3A1111.

-Drives Menu

-Monitoring 1.2

-Diagnostics

-More Fault Info

Internal link fault: code number.

Example sub code 18= EEPROM detected error

ILF fault

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군