{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
When converting an M340 project to M580 can you have your IO assigned to Device DDT's in the UMAC tool?

Issue

M340 to M580 conversion with Device DDT's

Product Line

Modicon M340

Modicon M580

Environment

UMAC

EcoStruxure Control Expert

Resolution

Unfortunately the UMAC tool is not there yet. When using State RAM in the M340 the UMAC will put the modules in as topological then create an ST section to move the topological addresses to State RAM addresses. If you used topological addressing in the M340 project, the topological addressing will stay.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군