{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the levels en DFB encryption available in Control Expert V15.2?

R&D implemented several features to enhance password protection:

1- Starting from CE V15.0, a HF has been released to reinforce encryption with Hardened protection: If this option is selected, then when inserting a password on a DFB, this password will be stored as hash.

2- With CE V15.0 SP1 release, another layer of encyrption has been added : File encryption. This feature when select encrypts the whole application.

This is the most secure mode.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군