{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How do I use the READ_DDT function block to configure read messages for the BMENUA0100 communication module?
Issue:
Configuring the READ_DDT to read the BMENUA0100 module's information


Product Line:
BMENUA0100, EcoStruxure Control Expert


Resolution:
Below is a sample code on how to configured the READ_DDT function block
image2

image1

Below is a sample code using the READ_DDT function block to read messages from the BMENUA0100 communication module.
Note: Ensure that the RECP_DDT variable has the data type "T_BMENUA0100" DDT

image3

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군