{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

FAQ 검색

Why can't I download to a brand new HMIGTO / HMIGK with Vijeo Designer 6.2 SP11 or older?

Issue:
Can't download to a new HMIGTO / HMIGK using Vijeo Designer v6.2 SP11 or older.

Product Line:
HMIGTO and HMIGK families of HMIs

Environment:
Vijeo Designer v6.2

Cause:
The new HMIGTO/HMIGK families have a hardware component change that requires Vijeo Designer v6.2 SP12.

Resolution:
The Harmony HMIGTO and HMIGK families of HMIs that are manufactured recently withSV4.0 or later on the sticker on the back of the HMI require Vijeo Designer v6.2 Service Pack 12.

Please find the download links for SP12 here:
https://www.se.com/us/en/faqs/FAQ000239885/

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군