{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can you connect the ATV600 and ATV900 HMI VW3A1111 to the Ethernet network?

Issue:

HMI VW3A1111 directly to the Ethernet network?

Product Line:

ATV600 and ATV900

Environment:

All

Cause:

Wants to connect the remote HMI to the Ethernet network.

Resolution:

No, the VW3A1111 remote HMI cannot be connected directly to the Ethernet network.

The remote HMI or Graphic Display Terminal is only compatible with the Modbus port built into the drive.  The HMI modbus settings baud 19.2k format 8E1

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군