{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Which Vijeo Designer Targets are compatible with the Siemens TIA Ethernet driver?

Issue: The Siemens TIA Ethernet driver is not showing as an option when the target HMI is set to HMIS5T.

Product Line: HMISCU, HMIGTO, HMIGTU, iPC, HMISTO5, HMISTU, HMIS5T, XBTGT

Environment: Vijeo Designer v6.2

Resolution:

The Siemens TIA Ethernet driver is supported by the following HMI families on Vijeo Designer: HMISCU, HMIGTO, HMIGTU and iPC.

The Siemens TIA Ethernet driver is NOT supported by the following HMI families: HMISTO5, HMISTU, XBTGT.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군