{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is a 4000A I-line distribution section available on a QED2 switchboard?

Issue:

Wants to have an I-line distribution section rated same as his 4000A main bus

Product Line:

QED2 switchboard

Environment:

All

Cause:

N/A

Resolution:

No, The maximum I-line interior made is 3000A and it is only available as single row. Double row interiors are 2000A max.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군