{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Control Expert V15.3 CANopen DTM warning

Issue

When opening Control Expert v15.3 and the DTMs update it returns: “Warning: 0_2CANopenComm.USB_to_CANopenC000.1: DTMCatalogBuilder: AddDTMInfoToCatalog failed!”

Resolution

Uninstall the CXM DTM from add/remove programs then run setup.exe from the CXM Gateway DTM folder that is part of the v15.3 installation files (iso).

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군