{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can you start and stop the ATS480 softstart from the keypad (VW3A1113 or VW3A1111)?

Customer wants to use the Run and Stop buttons on the keypad to start and stop the motor.

To enable this function go to Menu 3: Complete Settings, and then Menu 3.8: Command channel.

Then select the Cmd channel 1 (or Cmd channel 2 if using the Command Switching function) and set it to HMI.
480 HMI

The soft start will still require 24VDC to be present on the Stop input in order to be able to run.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군