{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is the embedded NMC capable of reading or detecting the AP9613 dry contact when inserted into the Smart slot of the UPS?
Issue: Clarification about the accessory board (AP9613) and the embedded NMC

Product line: All Smart UPS with Embedded NMC and available Smart slot

Answer:
No!
The embedded NMC cannot detect or read the dry contact AP9613.

An embedded NMC as well as the removable/preinstalled NMC can only detect a dry contact which is directly connected to its I/O  port.

Embedded NMC and AP9613 Dry Contact.JPG

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군