{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
What are the supported operating systems to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A ?

Issue

What are the supported operating systems to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A ?

Product Line

Quantum , M580 X80 IO


Resolution
The supported Microsoft Windows operating systems for engineering PC to install the Modbus Plus driver of 416NHM30042A are listed

Operating SystemMBX Driver Suite V8.1MBX Driver Suite V9.0
Microsoft Windows® XP 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Vista 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Server 2003
Microsoft Windows® Server 2008 (original release)
Microsoft Windows® 7 SP1 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 8 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 10 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® 11 32-bit/64-bit
Microsoft Windows® Server 2008 R2 SP1
Microsoft Windows® Server 2012
Microsoft Windows® Server 2016
Microsoft Windows® Server 2019
Microsoft Windows® Server 2022

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
자세히 알아보기
제품군