EOCR Analog 제품과 관련하여, 다음과 같은 변경이 발생하여 안내를 드립니다.
첨부파일을 참조바랍니다.
- 제품설명서간소화 (QR 코드적용)
- EOCR Analog 제품은 기존의 통합 메뉴얼 대신, 하기와 같은 취급 설명서가 동봉되어 배송됩니다.
- 취급설명서에 기재된 QR 코드를 통해, 제품 개별 메뉴얼에 접속이 가능합니다.
- 대상 제품 : EOCRSS, EOCRSE2, EOCRSP, EUCR, EOCRAR, EOCRSSD
- EOCRSS & SSD 브라켓트 제거
- 제품에 조립되어 있는 구조에서 사용자가 필요 시 조립하여 사용하는 방식으로 변경됩니다.
- 브라켓트는 별도 제공되며, 이는 EOCRSE2 등과 동일한 내용입니다.
첨부파일을 참조바랍니다.