{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
EOCR 외부 3CT 및 SR-CT의 등급(Class)를 알고 싶습니다.
우리 외부 2CT 및 3CT는 보호계전기(Protection)용 CT로 Class 3.0의미는 CT 정격전류(100:5의 경우 100A)의
50~120% 범위의 전류 계측에서 +/-3%오차 입니다.
카다로그에 명시하지는 않았지만, 보호계전기 스펙에 맞게 표기한다면, 10P5 (정격전류의 5배에서 +/- 10% 오차)이며, CT 정격의 400%까지는 +/-5%를 보장할 수 있습니다.

EOCR의 보호를 정한시로 설정하는 고객은 저희 CT를 사용하는데 거의 문제가 없습니다.

SR-CT도 마찬가지로, Class 3은 CT 정격의 50~120% 전류에서  오차 +/-3%이며, Protection용으로 표시 할 때 10P10은 CT 정격의 10배에서  오차 10%를 의미합니다.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군