{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Do the LVCT (iEM series) and Power tags have test certificates?
Issue Description:
Do the LVCT (iEM series) and power tags have test certificates?

Product Line:
iEM3455, iEM3465, iEM3555, iEM3565, iEM3455C1, iEM3455C2, A9MEM1520, A9MEM1521 A9MEM1522, A9MEM1540, A9MEM1541, A9MEM1542

Resolution:
  • IEM Meters belongs to the LVCT series and it does not have test certificates.
  • Power Tags: The compliance is achieved by performing 100% product calibration and applying the relevant quality procedures such as ISO 9001 during the manufacturing process. So, for power tag test certificates are not applicable.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군