{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can you read or access RSTP data over Ethernet on the ATV600 or ATV900 Process drives?

Issue:

Reading RSTP data over Ethernet on the ATV 600 and ATV900 Process drives.

Product Line:

ATV600 with VW3A3720 option card or ATV930 Drives.

Environment:

All

Cause:

Reading RSTP over serial communications.

Resolution:

ATV900 or ATV600 with Ethernet IP card are compatible with other RSTP devices (switch, PLC).

However, there is no way to read the RSTP status over the Ethernet network.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군