{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Is It possible to downgrade a BMENOP0300 firmware ?
There are some rules to follow in order to downgrade a BMENOP0300 firmware:

- If the BMENOP0300 module PV version is lower than PV04 ( = PV01, PV02 or PV03) , It is possible to downgrade Its firmware to an older version.
- If the BMENOP0300 module PV version is higher than PV04, It is not possible to downgrade its firmware lower than SV 2.5.

This limitation is due to a new hardware implemented in the module, starting from the product version PV04.

A Notice is available in the module firmware history document:
BMENOP0300 firmware history screenshot

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군