{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Smart-UPS Ultra 5kW Reports "0xC3E1" Alarm
Issue: The UPS reports "Event Code 0xC3E1" alarm on the LCD.
Note: this may lead to additional alarms being reported e.g., Battery Module Not Connected, Battery Disconnected

1 2 3

Product Line: SRTL5KRM2UI, SRTL5KRM2UT

Environment: UPS firmware version 03.1 or earlier

Resolution: This issue is addressed in UPS firmware version 03.2 Upgrade the UPS firmware to version 03.2 or later. Refer to FA170679 or FAQ000242942 for more information on how to update the UPS firmware.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군