{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
How can I keep the fault relay closed when ATV320 drive is not powered?
Issue:
The Fault relay, R1 changes states when VFD has no Mains voltage applied.

Product Line:
ATV320

Environment:
All

Cause:
The control System indicates the drive is faulted when it has no line power.

Resolution:
Apply external 24Vdc to P24 and COM. When the VFD is powered off, the control voltage will keep the Fault relay (R1) energized.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군