{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
ION9000 Data Not Showing on Connected Panel Server
Issue: ION9000 is serially connected to Panel Server. Registers can be read on the panel server and through Modscan but data is not populating on the panel server webpage.

Product Line:

ION9000
EcoStruxure  Panel Server - Advanced
EcoStruxure  Panel Server - Universal

Environment:

Panel Server Webpage

Cause: The Panel Server does not have a native device file for the ION9000.

Resolution:

A custom device file will have to be created in order to see data. This can be done in EcoStruxure Power Commission. Reference:

Custom Models for Downstream Modbus Devices (Universal and Advanced Models)

슈나이더 일렉트릭 Korea

첨부 파일
Panel Server - User Guide - 2022.pdf [31.27 MB]
자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군