{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
nEOCR 제품군의 정한시(0.5~80A) 와 반한시(0.5~32A)의 전류 감지범위 차이가 궁금합니다.
nEOCR의 경우 외부 CT없이 사용 시, 단락/구속/JAM 등의 최대 설정가능 전류가 250A로 명기되어 있습니다.  // PMZ/ISEM 등도 반한시 설정 전류가 정한 시 최대 정격보다 낮음.
내부 CT(전류센서)의 포화 특성에 맞게 스펙을 결정한 것입니다.

반한시 경우, IEC 표준에 보호계전기 동작특성이 “설정값의 7.2배”에 동작에 대한 규정이 있습니다.
즉, 내부 CT의 포화 특성으로 인한 250A 이상의 전류에서 정확한 동작을 보장하기 위해 반한시 최대 전류설정값을 32A로 설계한 것입니다.
외부 CT를 사용하는 경우, 최대 설정값이 가변합니다.
  • (32 x 7.2 = 230.4) + 10% 마진 = 253 A

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군