{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
Can the MotorLogic solid state overload relays be used on Open Delta or Grounded B-phase systems?

Issue:
Can 9065 Solid state overload relays be used in applications with Open Delta or Grounded B-phase systems?

Product Line:
NEMA Contactors and Overload relays


Environment:
9065 Motor Logic Solid-State Overload Relays


Cause:
The overload is tripping when used on Open Delta or Grounded B-phase systems


Resolution:
Open Delta systems or grounded B-phase systems are difficult to balance and could cause the Motor Logic SSOLR to trip. For these systems, it is better to use a Melting Alloy Overload Relay.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군