{}

브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
FAQ 검색
My UPS shows EPO Activated when the system enable switch is toggled
Issue:
Smart-UPS Ultra 5-10kva displays "EPO Activated" when toggling the system enable switch

Product Line:
Smart-UPS Ultra 5-10kva models: SRTL5KRM2UI, SRTL5KRM2UT, SRTL8KRM4UI, SRTL8KRM4UT, SRTL10KRM4UI, SRTL10KRM4UT

Cause:
This is normal behavior from the UPS.  When the System Enable switch is toggled on the back of the UPS, "EPO Activated" alarm will show.

img1

Resolution:
Please press OK (checkmark) to clear the EPO alarm.

In order to properly perform a Logic Reset or Braindead on this UPS, please follow FAQ000267847.

슈나이더 일렉트릭 Korea

자세히 알아보기
제품군
유용한 문서
자세히 알아보기
제품군