첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
기동지연 시간 ( D-Time ) : 모터의 예상 기동시간을 설정합니다. 기동시간을 모르는 경우에는 1) D-Time을 최대치로 설정한 후 2) 모터를 기동하고 표시창에 표시되는 전류가 기동 전류에서 정상 운전 전류로 안정화되는 시간을 측정하여 3) 측정된 기동 시간에 약 2초 정도를 더한 시간으로 D-Time 설정을 변경합니다. Ex) 측정된 기동...
첨부파일을 통해 내용을 확인해 보시기 바랍니다.
Connection key는 잊어버리면 터치를 초기화 후 재설정 해야합니다. Connection key 를 잊었을 때 재설정 방법은 아래와 같습니다. 아래 모든 작업은 터치본체에서 해야합니다. GP-Pro EX 에서는 불가합니다. 1. 터치를 초기화 합니다. Offline - Initialization Menu - Initialize User Memory...
주의사항!!! 아래의 자료는 GP-Pro EX 소프트웨어 버젼 4.01.000 ~ 4.06.300 까지 사용할 수 있습니다. 1.PC(노트북)에 설치하신 GP-Pro EX 소프트웨어를 한글 메뉴로 사용할 수있는 한글 패치 방법 안내드립니다. ***( 첨부된 파일 중 GPProEX_SW_V4.01_Setup_ko 다운로드 해주시기 바랍니다) < 설치...
1. GP-ProEX 버젼 : 4.03.400 이상에서 지원합니다. 2. GP-ProEX에서, GP4000E (GP4402WW, GP4502WW) 표시기에 대한 프로젝트 파일을 "새로만들기" 또는 "열기"를 하려면 " YTSetup.exe " 을 설치해야 합니다. 3. " YTSetup.exe...
* Connection Key 란 무엇입니까? 터치와 GP-Pro EX Transfer Tool 또는 GP-Viewer EX와 연결할 때 사용되는 키입니다. GP-Pro EX 4.09.200 이상 버전부터 새로 추가된 기능이며 GP-Pro EX 에서 Connection Key를 설정하지 않는 경우 전송을 할 수 없습니다. 설정된 Connection key...
GP-Pro EX 작화 파일 전송시 발생하는 오류와 해결방법에 대한 매뉴얼 입니다. 첨부파일 다운로드 받아 참고 하시기 바랍니다. 한글 버전과 영문 버전 두가지 입니다.