DataHub Biel: 고객 사례 주요 지표
스위스에서 에너지 효율성을 나타내는 피크 값인 1.25 미만의 PUE 달성
98% 이상의 운영 효율성
성능 및 소비 데이터를 완전히 파악
코로케이션 비즈니스의 미래 대비
451 Research는 코로케이션 서비스를 선택한 450명 이상의 의사 결정권자들을 인터뷰했습니다.
이 스위스 코로케이션 데이터 센터가 어떻게 IoT 시대의 용량 및 품질 요구사항을 충족하면서 에너지 효율성을 달성하는지 알아보십시오.
EcoStruxure 자세히 보기
고객님의 비즈니스를 위해 최적화된 EcoStruxure 솔루션을 확인하실 수 있습니다. Innovation at Every Level.
과제
사물 인터넷(IoT)은 향후 5년 동안 500억 개 이상의 새로운 기기를 연결할 것입니다. 클라우드 서비스의 성장과 함께 데이터 센터 용량에 대한 요구는 그 어느 때보다 높습니다. 스위스에서는 높은 토지 가격과 엄격한 보안 및 환경 기준 때문에 데이터 센터 프로젝트의 품질 요구사항이 특히 높습니다.
DataHub는 빌(Biel)의 새로운 데이터 센터를 통해 코로케이션 고객에게 최고 수준의 데이터 보안을 제공할 뿐만 아니라 매우 친환경적이고 효율적인 방식으로 데이터 센터를 운영하기 원했습니다. DataHub의 주요 우선 순위는 다음과 같습니다.
• 가용성 및 보안성: 최고의 품질 기준 준수
• 에너지 효율성: 전기 비용이 데이터 센터 운영 비용의 절반 가량을 차지
• 확장성 및 전력 밀도: 스위스의 높은 토지 가격
• 투명성: 실시간 운영 분석

적용 솔루션
EcoStruxure의 탁월한 에너지 효율성
Edge Control: EcoStruxure IT 소프트웨어: StruxureWare™ Data Center Expert, StruxureWare Data Center Operation
Connected Products: 무정전 전원 공급장치(UPS) Galaxy VX, InRow-Cooling, NetShelter SX 랙, Canalis 버스바, Okken 개폐기, Masterpact 스위치, 랙 미터식 PDU, ATS 전송 스위치, Netbotz 알람 관리。
• 슈나이더 일렉트릭은 단일 소스에서 솔루션을 제공하여 인터페이스 수를 줄였고, 이는 구축 일정을 준수하고 위험 요소를 최소화하는 데 매우 중요한 역할을 했습니다.
• 리튬 이온 배터리를 사용하는 슈나이더 일렉트릭의 새로운 Galaxy VX UPS 시스템이 스위스에서 최초로 그리고 유럽에서 첫 번째로 DataHub Biel에서 사용되었습니다. 이 기술은 유연한 작동 모드와 98% 이상의 효율로 데이터 센터의 운영 효율성을 최적화합니다.
• 데이터 센터 인프라 관리(DCIM) 소프트웨어(EcoStruxure IT 소프트웨어)를 사용하면 투명성과 실시간 정보를 극대화할 수 있습니다.

결과
DataHub Biel은 긴밀한 협력의 결과이며 표준화된 모듈형 종합 솔루션이 IoT 시대에 완벽하게 부합함을 보여줍니다.
• 혁신적인 기술 설계로 최고의 품질 기준(Tier III, 부분적으로 Tier IV), 99.99%의 가용성, 에너지 효율성 및 확장성을 보장합니다.
• 놀라운 에너지 효율성은 정밀 냉각, 리튬 이온 배터리를 사용하는 새로운 무정전 전원 공급장치 Galaxy VX 및 EcoStruxure IT 소프트웨어를 통한 체계적인 에너지 관리 덕분입니다. EcoStruxure 덕분에 이 데이터 센터는 스위스에서 에너지 효율성을 나타내는 피크 값인 1.25 미만의 PUE(전력 사용 효율성)를 달성하고 있습니다.
• 유연한 작동 모드와 98% 이상의 효율로 운영 효율성을 최적화합니다.
• 랙당 최대 15~20kW의 매우 높은 에너지 밀도로 많은 공간이 절약되었으며, 이는 스위스의 높은 토지 가격을 고려할 때 특히 중요했습니다. 모듈형 설계로 시스템을 실행하는 동안 데이터 센터를 쉽게 확장할 수 있습니다. EcoStruxure IT를 사용하면 고객이 원격 액세스를 통해 성능 및 고객별 소비 데이터를 완전히 파악할 수 있습니다.

Adrian Roth, DataHub Group CEO
고객 인터뷰
"빌(Biel) 지역은 정밀 기계 산업으로 유명하고 새로운 데이터 센터에도 동일한 접근법을 적용하고 있습니다. DataHub Biel을 통해 비교적 저렴한 비용으로 최고의 고객 요구사항을 충족할 수 있습니다."
자세히 보기
자세히 보기