이 제로 에너지 빌딩은 IoT 연결성을 통해 편리성과 에너지 효율성을 극대화합니다.
과제
세계에서 가장 지속 가능한 건물 건설
BREEAM® NL 인증에서 98.36%라는 사상 최고 기록을 세우며 "Outstanding" 등급을 받은 The Edge는 명실공히 세계에서 가장 환경 친화적인 건물입니다.
업무 공간을 최대한 편안하고 효율적으로 조성하기 위해 The Edge는 처음부터 PLP Architecture와 부동산 기업 OVG, 대표 임주 업체인 Deloitte Netherlands의 협력을 통해 개발되었습니다. 결과적으로, 강력한 IoT 연결 덕분에 성능이 향상된 에너지 효율적 에코시스템과 종합적인 엔지니어링 그룹이 탄생했습니다. 태양 전지판, 대수층 열 에너지 스토리지, 빗물 사용 화장실은 수많은 지속 가능성 및 스마트 빌딩 기능 중 몇 가지 예에 불과합니다.
IoT 지원 앱은 사용자의 사용 패턴과 동작에 따라 데이터를 수집하고 분석하여 건물을 더 스마트하게 구축하는 데 도움을 줍니다. 이 통합 시설 관리 혁신은 에너지 비용을 줄이고 The Edge의 운영 방식에 대한 통찰을 제공합니다.
솔루션
The Edge는 슈나이더 일렉트릭의 통합 시설 관리 및 에너지 솔루션, 배전 시스템, IT 인프라, 제어 장치, Power Monitoring Expert 소프트웨어를 폭넓게 채택했습니다. 단일 IP 백본은 중요한 건물 데이터에 대한 실시간 액세스를 지원하는 SmartStruxure™ 솔루션 건물 관리 시스템(BMS)입니다. 이 시스템을 통해 현장에서 직접 또는 원격으로 운영과 에너지 사용을 관리해서 사용자에게 최적의 편안함을 제공하고 폐기물을 줄일 수 있습니다.
SmartStruxure는 개방형 상호 운용 솔루션으로서, The Edge의 시설 관리자는 이를 통해 건물과 IT 시스템의 모든 데이터를 한 화면으로 모니터링하고 측정 및 제어하여 책임을 다하는 한편 직원들의 안락함과 만족을 보장할 수 있습니다.
이 모든 특징이 결합되어, The Edge는 운영, 환경, 미학 측면에서 탁월한 세계적으로 인정 받는 스마트 빌딩이 되었습니다.
SmartStruxure는 개방형 상호 운용 솔루션으로서, The Edge의 시설 관리자는 이를 통해 건물과 IT 시스템의 모든 데이터를 한 화면으로 모니터링하고 측정 및 제어하여 책임을 다하는 한편 직원들의 안락함과 만족을 보장할 수 있습니다.
이 모든 특징이 결합되어, The Edge는 운영, 환경, 미학 측면에서 탁월한 세계적으로 인정 받는 스마트 빌딩이 되었습니다.

결과
・ The Edge는 BREEAM-NL 등급 98.36%로 세계에서 가장 지속 가능성이 높은 사무실 빌딩입니다.
・ 제로 에너지 건물인 The Edge는 필요 에너지의 102%를 스스로 생산합니다.
・ 건물 완공 이래 편의와 관련된 불만을 제기한 직원은 없었습니다.
・ 첨단 건물 덕분에 Deloitte는 젊은 인재들에게 더욱 매력적인 기업이 되었습니다.
・ 직원의 72%가 스마트폰 앱으로 환경을 제어하는 것이 만족스럽다고 답했습니다.
다양한 고객 사례 확인
이것이 전부가 아닙니다. Schneider Electric은 다양한 고객 성공 사례를 보유하고 있습니다.
자세히 보기EcoStruxure 자세히 보기
여러분의 비즈니스가 성공할 수 있는 방법을 알아보십시오.
자세히 알아보기Innovation Summit
최근 Innovation Summit의 내용을 살펴보고 다음 행사를 확인하십시오.
자세히 알아보기