빌딩 관리 제품, 소프트웨어 및 서비스
오늘날의 빌딩 관리 시스템은 사람을 중심으로 생각하는 빌딩을 위한 필수적 요소입니다.
건물 자동화를 통해 기술과 IoT 지원 정지의 변화를 이루어 미래를 대비할 수 있습니다. 빌딩 관리를 통해 지속가능성 목표를 달성하고 운영비 절감을 이루어 임주자의 경험 향상과 생산성 향상을 통해 빌딩 가치를 높여보십시오.
수치로 보는 잠재적 위험
42%
전 세계 에너지의 42%가 빌딩에서 소모됩니다.
30%
30%의 빌딩에서 에너지가 낭비되고 있습니다.
50%
기존 빌딩 관리 시스템의 50%가 에너지 비효율을 경험합니다.
~40%
평균 40%의 빌딩이 악성 공격으로부터 피해를 입습니다.
빌딩 관리 시스템을 새롭게 업데이트하기
현대 빌딩 관리에서 노후화된 BMS는 심각한 위험 요소입니다. 사이버 보안 취약점, 잦은 시스템 다운타임, 높은 유지보수 비용, 에너지 효율 저하 등 다양한 문제를 초래할 수 있습니다.
최신 빌딩 관리 시스템은 10년 전과 비교할 수 없을 만큼 진보된 기능과 성능을 제공합니다.
현대식 BMS 제품:
- 안전하고 개방적이며 확장성이 뛰어난 아키텍처
- 심층 시각화 및 전력 분석
- 변화하는 세입자/입주자의 요구에 적응 가능
빌딩 관리 시스템에 대한 수명주기를 알고 계십니까?
대부분의 기계 및 전기 시스템은 교체가 필요하기 전에 그 가치가 15~30년 동안 유지되지만, 빌딩 관리 시스템은 더 자주 검토하고 업데이트해야 합니다. 연구 결과에 따르면 BMS의 가치는 시스템이 노후화됨에 따라 크게 떨어지고 수명이 다하면 0에 도달하는 것으로 나타났습니다. 이는 더 이상 처음 설계된 대로 작동하지 않거나 새로운 요구 사항을 따라갈 수 없기 때문입니다.
시스템의 노후화를 방지하려면 먼저 BMS의 현대화 계획을 만드는 것이 좋습니다.
글로벌 기업들이 선택한 슈나이더 일렉트릭의 빌딩 관리 솔루션
Guardian Glass의 스마트 빌딩
세계적인 유리 제조기업 Guardian Glass가 EcoStruxure 솔루션으로 비용 절감과 안정적인 전력 성능을 보장받았습니다.
성공 사례 전체보기
EcoStruxure 솔루션 살펴보기
EcoStruxure 솔루션 살펴보기
빌딩 관리에 대한 슈나이더 일렉트릭의 최신 인사이트
스마트 빌딩 관리의 혁신적 솔루션
미래의 빌딩
친환경, 효율성, 사용자 경험을 모두 만족시키는 차세대 디지털 인프라 솔루션
성공 사례 전체보기전력 관리
스마트 센서와 IoT 기술로 구현하는 통합 전력 관리 시스템으로 운영 효율 극대화와 에너지 비용 절감을 동시에 실현하세요.
성공 사례 전체보기백스테이지 액세스 프로그램
신제품의 특징과 컨셉 개발에 있어 기여자가 되십시오. 여러분의 아이디어가 슈나이더 일렉트릭의 차세대 혁신을 이룰 것입니다.
성공 사례 전체보기EcoXpert 파트너 프로그램
공인된 EcoXpert 파트너와 함께 구축하는 신뢰할 수 있는 빌딩 관리 시스템. 전문성과 기술력으로 완성도 높은 솔루션을 제공합니다.
성공 사례 전체보기
1. 빌딩 관리 시스템 / 빌딩 자동화 시스템이란?
빌딩 관리 시스템(BMS)은 빌딩 자동화 시스템(BAS)라고도 하며, 빌딩을 안전하고 효율적이며 안정적으로 운영하기 위한 중요한 도구입니다. 소프트웨어와 하드웨어로 구성된 BMS는 전력 시스템, HVAC(난방, 환기, 에어컨), 조명, 방화 및 보안 시스템과 같은 건물의 기계 및 전기 설비를 제어하고 모니터링합니다.
2. 빌딩 관리 시스템이 어떻게 변화하고 있습니까?
기업들이 에너지 효율과 지속가능성에 집중하면서 입주자들의 요구와 기대치에도 근본적인 변화가 생겼다. 이러한 트렌드는 기존 BMS 구현에 큰 영향을 미쳐 BMS의 성장과 발전을 촉진하고 있습니다. 동시에 클라우드 컴퓨팅, IoT, 분석 및 인공 지능 분야의 발전은 새롭고 더 광범위한 기능으로 이어지고 있습니다. 이러한 기술을 기반으로 차세대 BMS는 이제 여러 비즈니스 및 운영 기술(OT) 시스템과 센서에 걸쳐 건물의 모든 데이터를 통합 및 집계하는 도구가 되었습니다. 빌딩의 모든 운영 기술(OT)을 서로 연계하고 관리하고 제어함으로써 입주자 생산성과 복지를 향상하면서 에너지 및 운영 효율성을 극대화할 수 있습니다.
3. IoT 빌딩 관리란?
사물 인터넷(IoT)은 운영 기술(OT)과 IT(정보 기술) 시스템을 포함한 스마트 시스템 간의 우수한 통합을 지원하는 차세대 빌딩 관리 시스템(BMS)으로 빌딩 관리에 혁신을 일으키고 있습니다. 이러한 발전은 현재 시설 관리자가 빌딩 운영의 모든 측면에서 유용한 정보를 얻을 수 있도록 빌딩의 운영 방식을 변화시켰습니다. 어디에서나 액세스할 수 있으므로, 고객은 가능한 문제를 더 잘 예측하고 사전 유지 보수 일정을 수립하며 워크플로우를 간소화하여 운영 비용을 절감하는 동시에 지속 가능성 목표를 초과 달성할 수 있습니다.