브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Tri-GP

EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템
Triconex 범용 시스템(General Purpose System)은 시장을 선도하는 EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템 제품 라인의 SIL 2 인증을 받았으며 업계 최고의 TMR 기술을 기반으로 합니다.
문서 다운로드

개요

Triconex™ 범용 시스템(Tri-GP)은 세계 최고의 프로세스 안전 솔루션 제품군인 안전한 고가용성 안전 계측 시스템(SIS)으로 항상 안전하며 가용성이 뛰어납니다. Tri-GP는 TÜV Rheinland에서 최대 안전 무결성 레벨 2(SIL 2)의 안전 애플리케이션에 사용할 수 있도록 인증을 받았습니다. 중소형 애플리케이션에 이상적입니다. Tri-GP는 안전 PLC의 우수한 대안으로서, 특히 높은 가용성, 높은 신뢰성 및 최대의 유연성이 필요한 경우.

기능

통신 및 통합 지속적인 운영 및 플랜트 가용성을 보장하는 온라인 모듈 교체 EcoStruxure Foxboro DCS 및 모든 주요 분산형 제어 시스템(DCS)과 통합 포괄적인 I/O 모듈 제품군 P2P 통신 Achilles 레벨 1 사이버 보안 인증  유지관리 내장형 진단 및 이중화 관리 — 사용자 투명 상태 및 오류 분석을 위한 간편한 진단 국제 표준 IEC61508:2010에 대한 TÜV-인증 지속적인 운영 및 플랜트 가용성을 보장하는 온라인 모듈 교체

이점

생산을 중단하지 않고 지속적으로 안전한 운영 낮은 총소유비용 — 자산의 운영 수명 내내 수익성 및 생산성 향상 국제 표준 준수 설계 단순화를 통한 효율성 최대화 플랜트 가동 시간 및 생산성 향상 예기치 않은 가동 중단 시간 최소화 극대화된 신뢰성, 가용성, 성능 및 생산성

적용 분야

안전 및 주요 제어 애플리케이션 국제 표준 IEC61508:2010에 대한 TÜV-인증 비상 정지(ESD)화재 및 가스(F&G)버너 관리 시스템(BMS)고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS)터보 기계류 제어 및 보호(TMC)혹독한 환경에서 사용하기에 적합 산업 정제 및 석유 화학업스트림 및 중류 오일 및 가스화학 물질 및 특수 화학 물질발전제약

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.