브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

고성능, 대용량

Tricon CX는 Triconex의 가장 강력한 안전 시스템입니다. 각 Tricon CX 컨트롤러는 15I/O 랙, 90I/O 모듈 및 2,800개의 물리적 I/O를 처리할 수 있습니다. 단일 P2P 네트워크에서 최대 254개의 노드를 네트워크로 연결할 수 있으므로, 1,500,000개 이상의 물리적 TMR I/O를 관리할 수 있습니다.

개요

Tricon CX는 연속 작동, 뛰어난 플랜트 가동 시간 및 높은 생산성을 자랑하는 소형 장치입니다. Tricon CX는 안전에 지장을 주지 않고 일생 동안 유연성을 제공합니다. 단순한 기계 설계, 유연한 아키텍처 및 고급 기능을 통해 필요에 따라 확장하고 확장하여 보호 기능을 확장 할 수 있습니다. 뛰어난 사용 편의성을 고려하여 설계되고 엔지니어링 된 Tricon CX는 엔지니어링, 설치, 구성, 운영 및 유지 보수가 쉽고 빠르며 자본 및 운영에 대한 전반적인 비용을 절감합니다.

기능

유연성 I/O 배포를 통해 중앙 집중식 및 분산 애플리케이션 지원 작업을 중지하지 않고 수정할 수 있습니다. Performance 높은 무결성 및 내결함성 내장 내장형 진단 및 이중화 관리 — 사용자 투명성 유지 고장 상태에서도 SIL3 유지 대용량 처리 — 750,000개의 TMR I/O 채널 초과 빠른 스캔 시간(20밀리초) 컨트롤러당 최대 60,000개의 SOE 저장 고급 입력/출력 모니터링 및 제어 기능 I/O 모듈에 타임 스탬프가 지정된 1mSec SOE 시간 직접 HART 통합 및 자산 관리 시스템 전달 점당 구성이 가능한 범용 I/O 모듈 통신 및 통합 최대 254개의 노드 피어 투 피어 통신 모든 주요 분산형 제어 시스템(DCS), 공정 자동화 시스템, SCADA 및 HMI와 범용 연결 EcoStruxure Foxboro DCS와 직접 통합 유지관리 작동 중단 없이 온라인으로 프로세서, 통신 및 I/O 모듈을 교체할 수 있습니다. 지속적인 운영을 위한 핫 스페어 슬롯 신속한 상태 및 오류 분석을 위한 간편한 진단 온라인 수정 및 변경, 온라인 모듈 교체 및 핫 스페어 슬롯 - 작동 중단 없이 연속 생산 가능 생산성 및 성능 개선 안전 수명 주기의 모든 단계를 위한 소프트웨어 도구(TriStation 소프트웨어 제품군) TriStation TS1131 시스템 구성, 프로그래밍 및 문서를 사용하여 시스템을 보다 빠르게 엔지니어링하십시오. 물리적 컨트롤러 없이 오프라인 에뮬레이션을 사용하여 애플리케이션을 더욱 빠르게 테스트할 수 있는 TriStation Emulator 상태 및 상태 정보를 위한 향상된 진단 모니터를 통해 유지 관리 문제를 보다 신속하게 해결 TriStation SOE 검색 표시 및 분석을 통한 프로세스 문제 해결 Safety Validator를 사용하여 응용 프로그램 로직 자동 테스트 및 문서화를 위해 응용 프로그램 로직을 더 빠르게 검증/재검증합니다. 여러 컨트롤러 또는 프로젝트에서 사용자 지정 보고서를 위한 보고서 생성기 EcoStruxure System Advisor - Process Safety로 시스템 변경 관리 속도 향상 SIF Manager - Trip Advisor 소프트웨어 애플리케이션으로 운영 시간 단축 Safety View ABM 소프트웨어 애플리케이션을 통해 우선 순위 경보 및 바이패스 관리

적용 분야

안전 및 주요 제어 애플리케이션 비상 정지(ESD) 화재 및 가스(F&G) 버너 관리 시스템(BMS) 고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS) 터보 기계류 제어 및 보호(TMC) 산업 정제 및 석유 화학 업스트림 및 중류 오일 및 가스 화학 물질 및 특수 화학 물질 발전

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.