브랜드

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

Tricon

EcoStruxure™ Triconex 안전 시스템
Tricon™ 플랫폼은 안전 계측 시스템에 있어 기준과도 같은 제품입니다.
문서 다운로드

개요

업계 최고의 Triconex™ 삼중 모듈형 중복(TMR) 기술을 기반으로 하는 Tricon은 필요 시 10억 시간 이상 장애 없이 운영되도록 지원한 기록을 가지고 있습니다. Tricon 시스템은 TÜV Rheinland에서 최대 안전 무결성 레벨 3(SIL 3)의 안전 응용 분야에서 사용하도록 인증되었습니다. 또한 해양 인증과 핵 1E 인증을 받았습니다.

기능

통신 및 통합 지속적인 운영 및 플랜트 가용성을 보장하는 온라인 모듈 교체 EcoStruxure Foxboro DCS 및 모든 주요 분산형 제어 시스템(DCS)과 통합 포괄적인 I/O 모듈 제품군 최대 254개의 피어 투 피어 통신 노드 Achilles 레벨 1 사이버 보안 인증  유지관리 내장형 진단 및 이중화 관리 — 사용자 투명 상태 및 오류 분석을 위한 간편한 진단 온라인 수정 및 변경, 운영 중단 없이 연속 생산을 위한 온라인 모듈 교체 및 핫 스페어 슬롯 안전 수명 주기의 모든 단계를 위한 전체 소프트웨어 도구 세트(TriStation™ 제품군)

적용 분야

안전 및 주요 제어 애플리케이션 - 국제 표준 IEC61508:2010에 대한 TÜV-인증 비상 정지(ESD)화재 및 가스(F&G)버너 관리 시스템(BMS)고무결성 압력 보호 시스템(HIPPS)터보 기계류 제어 및 보호(TMC)- 중앙 집중식 및 분산형 및 원격 I/O 애플리케이션에서 모두 사용 - 혹독한 환경에서 사용하기에 적합 산업 정제 및 석유 화학업스트림 및 중류 오일 및 가스화학 물질 및 특수 화학 물질발전제약

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.