브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
PAC and PLC

PAC 및 PLC 교육

당사는 고객이 팀의 역량을 최신 상태로 유지할 수 있는 기술 교육을 제공합니다.

당사의 교육 과정은 고객이 팀의 역량을 향상시키고, 안전을 강화하며, 직원의 문제 해결 기술을 기르고, PLC(프로그래밍 가능 자동화 제어기) 및 PLC(상업용 기계 장비 컨트롤러)의 가용성을 극대화할 수 있도록 지원합니다. 국가 교육 서비스 포털에 등록하거나 자습서 중 하나를 선택하십시오.

지역 교육 센터에서는 “사용 방법” 동영상 외에도 e-러닝, 가상 및 실습 과정을 제공합니다. 이 중 일부는 고객의 설비에서도 이용할 수 있습니다. 가까운 교육 센터에서 더 많은 정보를 확인하십시오.

Mini8 다중 루프 제어기는 Eurotherm 패널이 장착된 PID 제어기에 고성능 제어 기능을 제공합니다.

이 제품은 I/O를 위한 모듈형 디자인으로 구성되어 있고 단순하거나 복잡한 용도를 모두 충족할 수 있는 기능 세트가 포함된 소형 데이터 수집 장치입니다.

E+PLC의 범위는 입증된 PLC 기능과 함께 측정 정확도, 정밀 제어 및 변조 방지 기록에 대한 Eurotherm의 핵심 전문 지식까지 다룹니다. 범위에는 소형 기계 애플리케이션을 위한 단일 박스 솔루션과 대형 기계 공정을 위한 모듈식 플랫폼 솔루션이 포함됩니다.

Modicon M580 ePAC(이더넷 내장형 프로그래밍 가능 자동화 제어기)는 생산성을 높이고 성능을 향상하며 미래에 대비할 수 있는 혁신적인 솔루션입니다.

Modicon M221 로직 제어기는 업계 최고의 성능을 제공합니다. 이 제품은 책자 형식으로도 사용할 수 있어 설치 작업이 최소화되고 매우 다양한 용도를 지원합니다.

프로세스 애플리케이션, 높은 가용성 및 안전 솔루션을 위한 대형 PLC

산업용 프로세스 및 인프라를 위한 중급 PLC

도움이 필요하신가요?

  • 여기에서 시작하십시오!

    확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

  • 고객지원팀에 문의

    더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

  • 구매처

    해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

  • FAQ 검색

    주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

  • 영업팀에 문의하기

    온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

1. PAC와 PLC란 무엇입니까?

PAC(프로그래밍 가능 자동화 컨트롤러)와 PLC(상업용 기계 장비 컨트롤러)는 산업용 프로세스를 자동화할 수 있도록 지원하는 개방형 아키텍처 컴퓨팅 시스템입니다. 기업은 PLC 및 PAC를 장비 및 기계 제어 도구로 사용합니다. 그러나 PAC와 PLC 사이에는 몇 가지 차이점이 있습니다. 여기에는 신뢰성, 견고성, 프로그래밍 용이성, 메모리 및 처리 능력, 제어 및 관리에 사용되는 프로그래밍 언어(래더 로직과 C 및 C++가 포함된 래더 로직의 차이)가 포함됩니다.

2. PAC와 PLC의 목적은 무엇입니까?

기업들은 이러한 단일 플랫폼 장치를 사용하여 센서의 데이터를 모니터링합니다. 그런 다음 이 정보를 사용하여 기계와 장비의 작동을 제어합니다. 이 정보는 수집된 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리고 디지털 운영 시스템의 일부인 다른 장치와 통신할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 옵션은 데이터 로깅 및 저장에도 유용합니다. PAC와 PLC는 진단 기능을 제공하며, 이는 향후 문제 해결의 핵심 요소입니다.

3. Schneider Electric의 교육 과정은 어떤 이점을 제공합니까?

이 페이지에 제시된 가이드는 전체 지침과 함께 PLC 교육 및 PAC 교육을 활용하는 방법에 대한 동영상을 제공합니다. 이 페이지에서는 요구 사항에 가장 적합한 자습서를 선택할 수 있습니다. 즉, 모델에 대한 모든 정보가 포함된 가이드를 선택하십시오. 이를 통해 PAC와 PLC의 기능과 특징을 파악할 수 있습니다.

Modicon 교육의 또 다른 이점은 모든 고객에게 전문 지식을 제공한다는 점입니다. 사용자는 초보자가 이해하기 쉽고 매끄러운 접근 방식을 통해 더 나은 효과를 얻을 수 있는 핵심 요소를 학습합니다. 결과적으로 이러한 제어 시스템을 사용하는 동안 산업 성능이 향상되고 비용이 절감됩니다.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.