통합 디지털 및 현장 서비스 계획의 강점 활용
배전, 전력 관리 시스템 또는 UPS와 같은 중요 자산과 시스템은 설비의 핵심입니다. 최적의 성능을 보장하기 위해서는 적절한 유지보수 서비스가 필요합니다. Schneider Electric의 EcoStruxure™ Service Plan은 상태 기반 유지보수 접근 방식을 채택하여 가동 시간과 비즈니스 연속성을 개선합니다.
필수 지원부터 최첨단 전문 지식까지 지원하는 EcoStruxure Service Plan은 EcoStruxure 플랫폼의 강력한 기능과 원격 컨설팅 및 현장 유지보수를 결합한 맞춤형 서비스 계약입니다. 데이터 중심의 상태 기반 유지보수 접근 방식을 통해 현장 유지보수 활동을 최적화하여 비용 및 다운타임을 줄일 수 있습니다.
전기 고장 위험 최대 75%* 완화
환경과 온도 모니터링을 결합하여 예기치 않은 다운타임을 최소화할 수 있습니다.
유지보수 활동 및 관련 비용 최대 40%** 절감
동적 유지보수 수행을 통해 달성합니다.
시스템 신뢰성을 지속적으로 평가
전력 관리 모니터링 시스템을 유지보수하고 업그레이드합니다.
가동 시간 및 자산 수명 극대화
기존 유지보수에서 상태 기반 유지보수로 전환하여 다운타임을 최소화하고 자산 수명을 연장합니다.
비용이 많이 드는 벌금을 방지하고 여유 용량 확보
Schneider Electric 전문가의 전력 품질 컨설팅 서비스를 활용합니다.
EcoStruxure 서비스 계획이 제공하는 이점 살펴보기
전력 자산 관리의 개선
작업 시간과 예산을 절감하는 동시에 적시에 적절한 유지보수 서비스를 통해 비즈니스 연속성을 지원합니다.
전력 관리 최적화
전력 데이터 가용성을 최적화하고, 전기 시스템의 품질을 개선하며, 올바른 서비스 계획을 통해 에너지 관리를 지원합니다.
효율적인 IT 관리
3상 UPS를 위한 EcoStruxure, 자산 컨설팅 및 동적 3상 UPS 유지보수를 결합한 혁신적인 서비스 접근 방식으로 총소유비용을 절감합니다.
고급 지원 기능을 통해 최고의 성능 달성
가변속 드라이브를 지원하는 도뢎 프로그램을 통해 비즈니스 연속성을 개선하십시오.
회전 장비 보호
모터, 펌프, 컨베이어, 믹서 등 다양한 장비에 대한 예기치 않은 다운타임을 줄이고 자산 관리를 최적화합니다.
EcoStruxure 서비스 계획의 통찰력 파악
Guardian Glass
Guardian Glass는 모든 시스템이 올바르게 작동하는지 확인하고 귀중한 에너지 공급에 대한 신뢰도 향상을 위해서 공장에서 공급되는 안정적인 전력을 보장하고자 했습니다.
자세히 보기Huashan Hospital North
Huashan Hospital North는 디지털화를 통해 관리 효율성을 20% 개선하고 에너지 소비를 18% 줄였습니다.
자세히 알아보기앨라배마 연금 재단(Retirement Systems of Alabama)
EcoStruxure IT는 RSA 데이터 센터에 신뢰성을 제공하여 지역 경제에서 일자리 증가를 지원하고 있습니다.
자세히 알아보기
디지털 서비스 살펴보기
네트워크 운영 센터(Connected Services Hub)의 원격 전문가 팀과 함께 EcoStruxure IoT 아키텍처 및 플랫폼을 통해 지원되는 업계 최고의 디지털 서비스 혜택을 누릴 수 있습니다.
*이 비율은 계약에 따른 것이 아니며 저전압 및 고전압 장비에서 관찰되는 전기적 고장 위험의 주요 근본 원인에 대한 Schneider Electric의 경험과 전문성을 바탕으로 합니다. Schneider Electric에서는 이러한 위험에 대한 솔루션을 개발했습니다.
**이 비율은 계약에 따른 것이 아니며 저전압 및 고전압 장비에 대한 두 제조업체의 유지보수 활동 사이의 기간을 기준으로 합니다. 해당 기간은 기존의 기간 기반 유지보수 계약과 비교할 때 최대 2년까지(3년에서 5년으로) 연장될 수 있습니다.
EcoStruxure Service Plan이란 무엇입니까?
기존 유지보수 서비스는 예기치 않은 다운타임, 최신 인프라 요구 사항, 비즈니스 연속성 위험 문제를 효과적으로 해결하지 못해 유지보수 효율성이 낮습니다. EcoStruxure Service Plan은 EcoStruxure 플랫폼의 뛰어난 성능을 상태 기반 유지보수 접근 방식과 결합하여 잠재적인 문제를 예측하고 작업 중단을 최소화합니다. 이 서비스 계획은 현장 유지보수 서비스, 분석, 원격 모니터링 및 컨설팅 서비스를 제공합니다. 이를 통해 사전 유지보수를 수행하고 예측적 유지보수를 위한 기반을 마련하여 전기 자산 수명과 시설 전력 신뢰성을 개선할 수 있습니다.