에너지 하베스팅을 개선하도록 효율을 극대화합니다. 풍력 관련 제품을 통해 주전원 회로의 안정성과 안전성을 높일 수 있습니다.
패널 보드부터 전력 서지 보호까지 필요한 모든 부품이 슈나이더 일렉트릭에 있으며, 풍력 터빈이 상징하는 열악한 조건을 견딘다는 보장과 안전성, 업그레이드 가능성, 비용 관리 측면에서 필요한 보장을 모든 부품에서 제공합니다.
풍력 터빈의 안전과 효율에는 종합적인 자동 제어 시스템, 백업 전원 및 모든 센서 또는 탐지기가 필요합니다.
단 하나의 터빈만 취급하는 것이 아니라면 하베스팅을 마친 에너지를 발전소로 가져오기 전에 수집해야 합니다. 안전과 효율을 최대한 기하려면 풍력 발전 단지 운영자에게 MV 수집 시스템이 필요합니다.
전력 그리드에 연결하면 서지, 급강하, 왜곡 및 엄격한 그리드 코드 요구 사항 등 고유한 여러 과제가 발생할 수 있습니다. 전력 흐름의 미세한 변동으로도 회로 차단기가 작동하여 인접 선로에 더 많은 부하를 보내고 연쇄적인 장애를 유발할 수 있습니다.
풍력 발전 단지는 특히 현장이 2개 이상 있는 경우 운영하기 복잡한 설비입니다. 따라서 해당 터빈의 전반적인 상태와 생산성을 정확하게 관리하는 기능에 따라 결과가 달라진다면 경험에서 우러난 추측만으로는 부족합니다.