간단하고 유연한 디지털 방식의 당사 스마트 전력개폐장치를 통해 미래 지향적인 그리드로 더 원활하고 더 쉽게 전환할 수 있습니다.
솔루션과 장점
진화 중인 배전 과제를 Easergy T300 RTU(원격 터미널 장치)와 원활하게 통합된 스마트 RMU(전력개폐장치)를 통해 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 일체형 솔루션인 스마트 RMU는 쉽게 구매, 설치 및 유지할 수 있으므로 운영비용을 절감할 수 있습니다. 설계가 견고하여 열악한 환경에서도 사용할 수 있습니다.
당사의 안전한 스마트 RMU는 보안을 손상하지 않고 그리드 연결을 개선할 수 있도록 IEC 62351, IEEE 1686 (RBAC), Achilles Practices를 준수합니다.
> 정전 시간 단축 및 에너지 가용성 향상
> 네트워크 성능 최적화
> 사이버 보안 강화
> 시간 및 비용 절약
> 기술적 및 비기술적 손실 감소
규정, 안전성, 정전 대응, 평판, 보험료 및 수익을 절충하지 않고 그리드 노드의 안정성을 관리하기 쉬운 하나의 솔루션에서 모두 개선할 수 있습니다.
솔루션과 장점
사이버 보안 위협은 모든 사람에게 불행한 현실입니다. 가능한 최상의 결과를 창출할 수 있고 발전이 가능한 신기술을 받아들이면서도 비즈니스를 보호할 수 있습니다. 사이버 보안은 당사의 모든 제품과 솔루션에 내장되어 있으며 당사의 전문 서비스를 통해 지원됩니다. 당사의 포괄적인 사이버 보안 전문 지식은 IT 시스템과 OT 시스템을 망라하므로 위협에 대처하는 단일 전선을 형성하고, 서비스 지속성을 극대화하고, 안정성과 성능을 증대하며, 규정을 준수할 수 있습니다.
> 최신 표준 및 규정을 준수하며 비즈니스에 대한 사이버 보안 위험의 각 영역을 해결하는 종간 간 사이버 보안
> IEC 62351 역할 기반 액세스 제어 원칙을 설계에 적용하여 보안을 유지하고 제품을 연결
> GICSP 및 IEC 62443-2-4 SCADA 공인 전문가와 조직
> 혁신적인 도구로 간소화한 보안 정책 관리
> 전문 사이버 보안 서비스 및 지원
전기 회사 사이버 보안의 중요성
슈나이더 일렉트릭의 사이버 보안 내장형 장치를 통해 내부 프로세스 최적화 실현부터 핵심 인프라 보호까지 변전소 운영과 상호 작용하는 방식을 재편할 수 있습니다.