무정전 전원 공급장치(UPS)는 커넥티드 전자장치를 위해 전력 보호를 보장해줍니다. 전력 공급이 중단되거나 변동 범위가 안전 수준을 벗어나는 경우 UPS는 민감한 플러그인 장비에 완벽한 배터리 백업 전력과 서지 보호를 즉시 제공합니다.
슈나이더 일렉트릭의 대표적 브랜드인 APC는 컴퓨터 및 주변 장치, 네트워크 및 서버, 데이터센터 및 시설을 위한 UPS 옵션을 제공합니다.
가정이나 직장에 UPS가 필요한 이유는 무엇입니까?
가정용: 통신, 보안, 엔터테인먼트를 위해 매일 사용하는 전자장치는 예기치 않은 정전, 전압 변동 또는 기타 전력 공급 중단으로 인해 손상 및 고장이 발생할 위험을 갖고 있습니다. UPS는 다음을 포함한 전자 장치를 위해 보호 기능과 배터기 백업 전력을 제공합니다.
- 무선 네트워크 장비(라우터, 모뎀)
- 컴퓨터
- 텔레비전
- 보안 시스템
- 게임 콘솔
- 모바일 장치
직장용: 정전으로 인한 가동 중단은 누구에게든 큰 문제가 되지만, 특히 기업이나 조직에는 재정적으로 심각한 타격을 줄 수 있습니다. 전력 공급 중단으로 인한 가동 중단은 매년 수십억 달러의 손실을 발생시키는데, UPS가 있으면 이를 방지할 수 있습니다. Fortune 선정 1000대 기업:
- 예기치 않은 가동 중단으로 인해 소비되는 연간 평균 비용: 12억 5천만 달러~25억 달러
- 인프라 고장으로 인해 소비되는 시간당 평균 비용: 10만 달러
- 핵심 애플리케이션 고장으로 인해 소비되는 시간당 평균 비용: 50만 달러~백만 달러
중소기업에서 가동 중단이 발생하면 수익 창출 역량이 저하되어 재정적으로 큰 위기에 처할 수 있습니다.
전자장치에는 최대 와트 등급과 최대 VA(볼트-암페어) 등급이 있으며 연결된 장비에 의해 이러한 등급이 초과되어서는 안 됩니다. 와트는 장비가 실제로 소비하는 전력을 측정하는 반면, 볼트-암페어는 장비에 인가되는 전압에 장비가 소비하는 전류를 곱한 값입니다.
컴퓨터와 UPS 장치에서 VA 등급이 항상 와트 등급과 동일하거나 더 크긴 하지만 와트와 VA 등급은 상당한 차이가 날 수 있습니다. 와트 대 VA의 비율을 '역률'이라 지칭하며, 이는 숫자(예: –0.8) 또는 백분율(예: –80%)로 표시됩니다. 특정 요구사항을 위해 UPS 크기를 정할 때에는 역률이 가장 중요합니다. 일반적으로 UPS는 연결된 장비가 소비하는 총 전력보다 출력 와트 용량이 20~25% 많아야 합니다.
UPS로 백업하려는 대상에 따라 달라집니다. 런타임은 전력 공급이 중단되었을 때 UPS가 연결된 장비에 전력을 공급할 수 있는 시간을 나타냅니다. UPS에 연결된 플러그인 장비가 많을수록 런타임은 감소하기 때문에 UPS가 가장 중요한 장비에만 백업 전력을 공급하도록 하는 것이 중요합니다.
UPS 시스템을 선택할 때 알아야 할 핵심 기능은 무엇입니까?
대다수의 전력 문제가 상업용 전력 그리드에서 발생하며 허리케인, 천둥 번개, 눈, 우박, 홍수와 같은 기상 변동뿐만 아니라 장비 고장과 교통 사고도 수천 km의 송전성을 손상시키는 원인이 될 수 있습니다.
다양한 유형의 전력 문제에 대한 자세한 정보는 슈나이더 일렉트릭의 백서 '7가지 유형의 전력 문제'를 참조하십시오.