브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.
African Man working on computer

UPS 관리 소프트웨어 설명서

UPS 관리 소프트웨어 설명서

UPS 관리 소프트웨어란?

APC PowerChute™는 시스템을 정상적으로 종료하고 에너지 관리 기능을 제공하는 UPS 관리 소프트웨어입니다. 전원 장애 시 PowerChute 소프트웨어를 사용하면 연결된 주요 장치를 원격으로 종료하여 데이터 손실이나 손상을 방지할 수 있습니다.

PowerChute 소프트웨어는 가정 또는 사무실에서 안심하고 사용할 수 있습니다.
데이터 손실 보호 및 방지: 장시간 전력 장애 시 데이터 보안 및 복원성 제공
사전 예방적인 가동 시간 지원: 자동 시동 기능을 통해 전원 조건이 복원되는 즉시 가동 시간 보장
기존 엔터프라이즈 관리 시스템에 통합: 멀티 프로토콜 지원을 통해 유연한 솔루션 통합 기능 제공

어떤 UPS 관리 소프트웨어를 사용해야 합니까?

UPS collage for PCCS

전용 직렬 또는 USB 연결을 사용하는 데스크톱, 서버 및 워크스테이션용 UPS 관리, 정상 종료 및 에너지 관리 소프트웨어. PowerChute Serial Shutdown으로 가정, 홈 오피스 또는 중소기업을 보호하고 갑작스러운 전력 장애에 대비하십시오. 슈나이더 일렉트릭의 가정용/사무용 전자제품, 네트워크 및 서버 UPS 제품과 호환됩니다.

PowerChute Serial Shutdown 다운로드

PowerChute Personal Edition은 현재 PowerChute Serial Shutdown으로 직접 교체되고 있습니다. 가정 및 홈 오피스 내 주요 장치의 연결을 유지합니다. Back-UPS 모델과 호환되는 PowerChute Serial Shutdown을 통해 개인 및 전문 데이터를 보호하고 하이엔드 PC의 수명을 연장하십시오.

PowerChute Serial Shutdown에 대해 자세히 알아보기
Smart UPS

PowerChute Business Edition은 현재 PowerChute Serial Shutdown으로 직접 교체되고 있습니다. Smart-UPS 모델과 호환되는 PowerChute Serial Shutdown으로 중소기업을 보호하고 예기치 않은 전력 장애에 대비합니다.

PowerChute Serial Shutdown에 대해 자세히 알아보기

네트워크 관리 카드가 장착된 Smart-UPS 모델과 호환되는 PowerChute Network Shutdown을 통해 물리적 서버 및 가상 머신의 네트워크 기반 무인 종료 시스템을 구축하고, 데이터 무결성을 보호하며, 중요한 이벤트 시 시스템 가동 중지 시간을 줄입니다.

Network Shutdown 다운로드

UPS 정상 종료 작동 방식

1. PowerChute는 UPS 백업 기간 이후에도 전력 장애가 장시간 이어질 때 연결된 장비(PC, 서버)를 무인 방식으로 정상 종료하도록 트리거합니다.

2. PowerChute Network Shutdown은 엔터프라이즈 환경에서 가상 기계(VM)가 올바른 순서로 종료되게 합니다 이 기능은 가상 기계의 워크로드를 정전의 영향을 받지 않는 호스트로 이동하여 실행이 계속되게 함으로써 가동 시간을 유지합니다. 순차적 마이그레이션을 통해 데이터 손실 및 손상을 방지할 수 있습니다.

3. 전원이 복원되면 UPS가 켜지고 서버에 전원을 공급합니다. 서버가 백업되면 PowerChute Network Shutdown은 안정적인 상태를 감지하고 클러스터 서비스와 VM을 시작할 수 있습니다.

설치 프로세스는 무엇인가요?

APC USB 케이블을 PC 또는 서버 USB 포트에 연결합니다. 그리고 소프트웨어를 컴퓨터에 직접 다운로드합니다. 이 작업은 몇 분 정도 걸립니다. 그 다음에는 소프트웨어가 UPS를 인식합니다. 설치 지침은 설치 안내서를 참조하십시오.

설치 가이드 읽기

PowerChute Network Shutdown는 슈나이더 일렉트릭 네트워크 관리 카드(NMC)와 함께 작동하여 UPS와 통신함으로써 물리적 및 가상 환경을 보호합니다. 각 Smart-UPS가 PowerChute 소프트웨어와 통신하기 위해서는 자체 NMC가 필요합니다. PowerChute는 별도의 Windows/Linux/기타 서버에서 실행해야 시스템을 제어할 수 있습니다.

다음 단계 이해

Back-UPS Mac OS 사용자이신가요?

Mac OS는 PowerChute Serial Shutdown에서 지원하는 운영 체제가 아닙니다. 에너지 관리 기능 및 예약 정지 기능은 Mac OS의 기본 기능입니다.

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.