{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can the SR2A101FU be programmed from the front of the relay without using the PC and software?
Issue:
Programming a Zelio SR2 without a PC

Product line:
Zelio IEC Style Smart Relays

Environment:
Relays and Timers

Resolution:
Yes it can, but it has to be in LADDER language only.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: