{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What is the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?
Issue:
Looking for the bulletin number for the startup and receiving manual for the Altivar ATV66 drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 66

Environment:
All models

Cause:
N/A

Resolution:
The bulletin number is VD0C06S304 "Constant and Variable Torque: 1 to 400 hp, 460 V and 1 to 50 hp, 230 V Receiving, Installation and Start-Up".Start-Up Bulletin: https://www.se.com/us/en/download/document/VD0C06S304/Repair Parts Addendum: https://www.se.com/us/en/download/document/30072-450-73/

Schneider Electric Казахстан

Вложения
Altivar-66-ATV66-User-Installation-Manual.pdf [1.34 MB]
Узнайте больше
Категория:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Категория: