{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Допускается ли подвод питания снизу к автоматическим выключателям Acti9, Compact, Easypact и Masterpact?

Article available in these languages: Ukrainian

В большинстве случаев подвод питания к автоматическим выключателям Acti9, Compact, Easypact и Masterpact может быть как сверху, так и снизу.
Подвод питания снизу не приводит к ухудшению характеристик аппаратов.
Это свойство облегчает присоединение проводников к аппаратам при их установке в распределительных щитах. Но существуют исключения из этого правила.
Например, для АВ Compact NSX с индексами R/HB1/HB2 (специальное исполнение ориентированное на сети 690В) ввод питания всегда должен
выполняться сверху. Питание к дифференциальным выключателям EasyPact EZC может подводиться как сверху, так и снизу только для напряжения до 240 В пер. тока.
При напряжении свыше 300 В пер. тока подвод питания возможен только сверху.
На всех аппаратах, имеющими ограничения на подключение, на корпусе должны быть нанесены обозначения Line (источник) и Load (нагрузка).
При возникновении вопросов по аппаратам конкретных типов или вариантам их подключения обращайтесь в ЦПК Шнейдер Электрик.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: