{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
How does the Altivar 61 and Altivar 71 drives measure the line voltage parameter ( ULN ).
The measurement of the line voltage is done by the parameter ULN.

This value display come from the DC bus , ULN = Vbus/rootsquare (2)
The accuracy of the measurement depends of the state using drive
Accuracy with no load < 5%
Accuracy motor loaded is 10%~15%

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: