Поиск часто задаваемых вопросов
Регистрируется ли ток отключения и тип повреждения при аварийном срабатывании автоматического выключателя Compact NSX с расцепителем Micrologic 5?
Да, расцепитель Micrologic 5 автоматического выключателя Compact NSX обеспечивает индикацию тока и типа повреждения. Для считывания данных параметров после того, как аппарат сработал, к расцепителю Micrologic 5 должен быть подключен внешний модуль питания, обеспечивающий на выходе 24 V DC. Референсы и описание различных модулей питания 24 V DC приведены в каталоге Compact NSX на стр. А-62. Возможные типы повреждений, при которых происходит отключение Compact NSX с расцепителем Micrologic 5 - срабатывание при перегрузке (превышение уставки Ir), срабатывание селективной токовой отсечки (превышение уставки Isd), срабатывание мгновенной токовой отсечки (превышение уставки Ii). При этом следует обратить внимание на то, что на дисплее Micrologic 5 для Ir будет показано действующее значение тока, а для Isd и Ii будет отображаться не действующее, а пиковое значение тока, которое больше действующего значения примерно в 1,4 раза.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: