{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Какие дополнительные модули должны быть заказаны для того, чтобы обеспечить передачу данных по протоколу Modbus для Compact NSX c расцепителем Micrologic 5/6?
Для того, чтобы обеспечить передачу данных по протоколу Modbus для автоматического выключателя Compact NSX c расцепителем Micrologic 5/6 должны быть заказаны следующие модули:
1. Модуль BSCM (Breaker Status & Control Module - модуль состояний и управления автоматическим выключателем) – номер по каталогу LV434205, заказывается только в составе автоматического выключателя в сборе через конфигуратор. Можно обойтись без него, но будут передаваться только данные измерений Micrologic, без контроля положения.
2. Кабель «NSX cord» требуемой длины (0,35;1,3 или 3 метра) номера по каталогу LV434200 / LV434201 / LV434202, заказывается только в составе автоматического выключателя в сборе через конфигуратор.
3. Коммуникационный модуль, служит для подключения к промышленной сети. Выпускается в различных вариантах:
- IFM LV434000 протокол Modbus RTU, интерфейс RS-485;
- IFE LV434001 протокол Modbus TCP, интерфейс Ethernet 100BaseT, подключение только автоматического выключателя;
- IFE+ LV434002 протокол Modbus TCP, интерфейс Ethernet 100BaseT, может выполнять функции шлюза ModbusTCP/ModbusRTU для подключения нескольких IFM.
К одному автоматическому выключателю может быть подключен один любой коммуникационный модуль. Могут быть доказаны отдельно.
4. Дополнительно могут быть установлены модули IO LV434063. Стандартно они используются с выкатными аппаратами для контроля положения в шасси.
Но могут быть использованы и для других целей, например дистанционного управления. Максимум к каждому аппарату могут быть подключены 2 модуля IO.
5. Во все свободные порты ULP должны быть установлены терминаторы TRV00880.
См. фрагменты каталога во вложении.

Schneider Electric Казахстан

Вложения
NSX - communication 2.pdf [259 KB]
NSX - communication.pdf [1.93 MB]
Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: