{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
При обновлении Firmware модулей коммуникационных процессоров 140 NOE 771 01 следует ли в обязательном порядке обновлять версию Kernel?

1. Модули NOE разделяются на два типа по набору "электронных компонентов" - это ROHS (Reduction of Hazardous Substance) с

уменьшенным содержанием вредных веществ и Non ROHS. ROHS это модули с PV( Product Version) = 10 и выше.
NonROHS - модули с PV 09 и меньше. В них точно также можно обновлять Firmware до актуальной версии при условии , что версия

Kernel в них = v2.0
2. Одно из главных условий это версии Kernel (не путать с версией операционной системы OS) у ваших модулей 140NOE77101.

Если версия Kernel на модулях например v3.x, то с этой версией делать что либо нельзя - для модулей Non ROHS её необходимо

понизить ( заменить) до v2.0, а для модулей ROHS её необходимо поднять до v4.5 , и только потом можно изменять версии

внутренней OS вплоть до актуальной версии.
3. Для модулей 140NOE77101 файлы Firmware для работы под управлением Concept и Unity Pro разные. Поэтому для работы с Unity

необходимы версии , которые помечены как For_Unity_Users, а для Concept как For_Non_Unity_Users. Это очень важно и их не

нужно путать.
4. Если к моменту начала прошивки версия Kernel ваших NonROHS модулей была v2.0 (или для ROHS модулей она была v4.5 и

выше), то прошивка должна была пройти штатно, без проблем. - Прошивка должна происходить на остановленной системе (CPU в

режиме Stop). Все лишние кабели Ethernet должны быть отключены от NOE (или коммутатора, к которому он подключен), только

кабель связи с PC-с которого загружается файл прошивки. ( Через модуль не должен проходить никакой посторонний трафик,

кроме загрузки Firmware). Допускается прямое подключение NOE<->PC.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: