{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Can the ATV312 be powered by an external 24V only?
Issue:
Powering the ATV312 by an external 24Vdc only

Product Line:
Altivar 312

Environment:
All

Cause:
Installation/programming

Resolution:
No, this drive must have line voltage applied. The voltage must be within -15% to +10% of the rated line voltage.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: