Поиск часто задаваемых вопросов
Когда надо выбирать внешний модуль питания (какое, кстати, напряжение там указывается) и модуль батареи (например, гарантированное питание есть)?
Внешний модуль питания с модулем батареи нужны, как правило:
- для Micrologic P и Н. У этих Micrologic есть функция архивации аварийных отключений. Для возможности их просмотра при аварийных ситуациях необходимы, указанные выше блоки питания.
- У Micrologic E имеется встроенный амперметр. Показания токов на нем начинаются с загрузки АВ свыше 20%. При необходимости расширить диапазон визуализации токов при низких загрузках, также может быть применен внешний модуль питания.
Внешний модуль питания работает в буфер с модулем батареи, являясь его зарядным устройством. Вторичное напряжение Внешнего модуля питания и модуля батареи - 24В пост. тока. В конфигураторе нужно указывать первичное напряжение, например: 220В переменного тока.
Опубликовано для:Schneider Electric Казахстан
Узнайте больше
Линейка:
Узнайте больше
Линейка: