{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
ATS48: LO1 LO2 схема подключения нагрузки не приведена в каталоге
Для подключения нагрузки к логическому выходу LO1 (LO2) ATS48 необходимо:

- установить перемычку между клеммой 24В и LO+ ЛИБО подать на этот выход +24В от внешнего источника (во втором варианте не забудьте объединить клемму COM ATS48 и клемму 0 В внешнего источника питания);

- подключить нагрузку между LO1 (LO2) и COM. Максимальный ток для LO1 (LO2) составляет 200 мА при использовании внешнего источника питания. Максимальный ток внутреннего источника питания ATS48 составляет 200 мА.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: