{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
Как сравнить два проекта в среде программирования UnityPro?
Существует программный продукт для сравнения двух проектов и называется данный программный продукт «Unity Dif».
«Unity Dif» - программа отдельно устанавливаемая от UnityPro.

Это был комерческий продукт и поставляется за деньги до 2016 года.
В настоящее время свободно распространяемое программное обеспечение.

Актуальная версия сравнения программ для EcoStruxure Control Expert
UnityDIF_v14.0–ссылка: https://schneider-electric.box.com/s/baq16t4qc8qib5tamrmybox2jb221kfr

Предыдущая версия для UnityPro "Unity DIF V8.0 SP1-SP7" на конец 2019 года может быть скачена с сайта =SE=:
Unity_Dif_V8.0_Download (.zip 150.1 MB)
Unity DIF_V8.0_SP1.zip (17.9 MB)
Unity_Dif_V80_SP2
Unity_Dif_V80_SP3
Unity_Dif_V80_SP4
Unity_Dif_V80_SP5
Unity_Dif_V80_SP6
Unity_Dif_V80_SP7

Примечание:
Особое внимание обратите на совместимость версий с WINDOWS FA236572

Далее ответ приведен по внутренним возможностям ПО UnityPro, а не по Unity DIF.
Сравнение проектов обеспечивает краткий обзор возможных различий между проектом в ПЛК и проектом в терминале.
Для каждого проекта отображается следующая информация:
Название, Версия,Время последней компиляции: дата и время, когда последний раз был сгенерирован файл.

Процедура
Для запуска сравнения проектов Вы должны выполнить следующие действия:
ШагДействие
1Активируйте команду PLC ® Compare, которая отобразит следующий экран.
Экран приведен в приложении под именем «PLC_Compare»
2Подтвердите OK.

Различные проекты
  • Transfer Project to PLC, перенос проекта из терминала в ПЛК,
  • Transfer Project from PLC, перенос проекта из ПЛК в терминал.
Если проекты различны, 2 команды позволят Вам выполнить перенос между терминалом и ПЛК, э
тим изменяя режим на эквивалентный оперативный:


Примечание:
Когда перенос невозможен, соответствующая кнопка выделена серым
(например, команда Transfer Project from PLC выделена серым, когда проект в ПЛК недействителен,
или когда требуемая для выгрузки информация отсутствует или недействительна).

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: