{}

Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.
Поиск часто задаваемых вопросов
What are the different media that can be used with the InRow ACRD units?
Issue:
What are the different media that can be used with the InRow ACRD units?

Product line:
ACRD100, ACRD101, ACRD200, ACRD201

Environment:
Data Center Cooling

Cause:

Resolution:
The InRow ACRD can be used with refrigerant R410A alone in an air-cooled system. In fluid-cooled systems, condenser water and water/glycol can be used in the piping loops.

Schneider Electric Казахстан

Узнайте больше
Линейка:
Статьи, которые могут оказаться полезными
Узнайте больше
Линейка: