Поиск часто задаваемых вопросов
Какой IP адрес для Premium нужно ввести в Unity PLC->Set address, чтобы связаться с PLC через Ethernet? Есть ли какой-то адрес по умолчанию? Как необходимо задать адрес?
Для первоначального задания необходимо связываться с контроллером по интерфейсу программирования Uni-Telway.
Задать все параметры для работы.
Переписать в контроллер и затем выключить и включить.
После этого IP адрес прописанный в программе будут действовать.
По молчанию процессорные модуль имеет адрес первые цифры 085.016.ххх.yyy.
Последние цифры соответствуют последним цифрам MAC адреса (в десятичном формате).
Данное утверждение справедливо для TSX ETY PORT (TSX P57 1634/2634/3634).
Выдержка из документации «35006192_K01_000_12» стр.260.
Если TSX ETY 4103/PORT/5103 модуль не сконфигурирован в Unity Pro приложение
(RUN LED, и ERR LED мигание LED), берет IP-адрес, созданный из его MAC адреса:
085.016.xxx.yyy, где xxx и yyy являются последними двумя номерами MAC адреса.
Пример.
MAC адрес модуля (в шестнадцатеричном): 00 80 F4 01 12 20.
В этом случае IP-адрес значения по умолчанию (в десятичной системе): 085.016.018.032
Пояснения:
12 в шестнадчатиричной ситеме = 18 в десятичной системе
20 в шестнадчатиричной ситеме = 32 в десятичной системе
Примечание
Контроллеры Premium - прекращены к продаже с 2019 года через дилеров и системных интеграторов.
Возможны продажи ТОЛЬКО через сервисное подразделение по согласованию.
Информационные письма можно посмотреть и скачать с "облачного хранилища". (это ссылка)
Файл с сылками на контроллер Premium на "облачном хранилище". (это ссылка)"